브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can a PowerLogic or ION device monitor a DC source?

Issue
A customer would like to measure a DC source with a power meter.

Product Line
All PowerLogic & ION devices

Environment
Metering Capabilities

Resolution
Although many of the PowerLogic and ION devices will accept DC control power, none of them have the capability of directly monitoring a DC source.