브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
EGX100 and EGX300 China Compulsory Certification
Issue
Customer needs the China Compulsory Certification for the EGX100 and EGX300

Product Line
EGX100, EGX300

Environment
EGX 100 or EGX300 is being used for the gateway

Cause
Newer certification for an older device.

Resolution
An exemption was obtained for the China Compulsory Certification since these products are at their End of Life stage. See attached documents.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Signed_Contract_CCC_EGX.pdf [1 MB]
EGX100-300 for CCC exemption.pdf [127.3 KB]