브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which Sepam firmware versions are compatible with the ACE850 module and support the IEC 61850 protocol?

Sepam and ACE850. What are the Sepam compatible with ACE850 and IEC 61550 Protocole ?

The Sepam that are compatible with ACE850 Accessory are :

(Sepam 20 can not support the ACE850 module)
Sepam 40 with Version >= V7.00 and S/N >= 09500001
Sepam 60 with Version Base >= V7.20 and Appli >= V7.10
Sepam 80 with Version >= V6.01 and Appli >= V6.02

If you require this functionality in the above firmware, please contact your local support center to obtain the latest firmware version.

IEDL3