{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
PME 9.0 - Dial real time objects do not display properly in Vista when some Regional formats are used
Issue
Dial real time objects do not display properly in Vista when some Regional formats are used

Product Line
Power Monitoring Expert 9.0

Envoriment
Vista - Diagrams

Cause
This will happen if the decimal separator for the region setting is "," rather than ".".

Resolution
This solution is exclusively for PME 9.0

1) Apply CU2 - This MUST to be done before applying the solution
2) Shut down all Vista instances
3) Backup the existing vista.exe - it's in the PME\system\bin folder just in case
4) Replace it with the attached updated version of vista.exe
5) This should be done on the Application server and all Engineering Clients.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
vista.exe [3.93 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군