기능
>
|
루틴
>
|
완료
>
|
첨단 기능
>
|
---|---|---|---|
외관 검사 | 외부 | 인테리어 | 인테리어 |
기계적 검사 | 예 | 예 | 예 |
장치 청소 | 예 | 예 | 예 |
소모품(예: 그리스) | 예 | 예 | 예 |
기능 테스트 | 예 | 예 | 예 |
측정(예: 폐력) | - | 예 | 예 |
예방 교체(예: 제어 유닛) | - | 예 | 예 |
예방 리퍼링(예: 보조 코일) | - | 예 | 예 |
ProDiag 퓨즈 | - | 예 | 예 |
ProDiag 고압 계전기 | - | 예 | 예 |
ProDiag 트립 유닛 | - | 예 | 예 |
ProDiag 오일 | - | 예 | 예 |
ProDiag 차단기 | - | - | 예 |
ProDiag 클러스터 | - | - | 예 |
ProDiag Corona(전원이 공급되는 동안 공연됨) | - | - | 예 |
이점

예기치 못한 산업 가동 중단으로 인한 연간 손실은 유럽에서만 10억 유로를 초과합니다. 슈나이더 일렉트릭의 2000여 명의 정통한 현장 서비스 담당자는 귀사가 이러한 손실을 피할 수 있도록 전문 기술을 제공하고 장비를 원활하게 가동할 수 있도록 지원합니다.

산업현장에서 전기가 화재 발생 가능성이 가장 높다는 사실을 알고 계십니까? 슈나이더 일렉트릭의 유지보수 솔루션은 스트레스된 자산에 대한 상태를 평가하여 주요 문제를 야기하기 전에 문제를 조기에 감지하고 해결할 수 있도록 합니다.

철저하고 효율적인 유지보수는 장비를 최상의 상태로 유지합니다. 슈나이더 일렉트릭의 유지보수 전문성은 시스템이 최대한 오래 작동할 수 있도록 도와드립니다.
슈나이더 일렉트릭의 유지보수 서비스
현장 서비스 담당자(FSR)
슈나이더 일렉트릭의 전문 FSR은 기술 전문성과 전문 지식을 귀사 현장에 제공합니다. 중앙 집중화된 환경에서 스마트 보고 도구와 템플릿을 사용하여 무장합니다.
도구 및 지식 베이스
슈나이더 일렉트릭은 전문 기술자만 사용할 수 있고 대규모 장비 지식 데이터베이스를 기반으로 하는 고급 분석 도구와 진단 기능을 보유하고 있습니다.
대역폭
슈나이더 일렉트릭의 FSR은 현장 인력이 가장 중요한 위치에 집중할 수 있도록 지원합니다.
보완 서비스
슈나이더 일렉트릭은 서비스 계획, 교육, 컨설팅, 현대화, 원격 모니터링 등 전력 시스템의 총소유비용(TCO)을 관리하는 데 도움이 되는 다양한 서비스를 보유하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 서비스 전문가는 고객사의 장비에 대한 최상의 서비스 계획을 안내합니다.
글로벌 풋프린트
당사는 여러 현장 및 지역 전체에 걸쳐 일관된 글로벌 솔루션을 제공할 수 있으며, 당사가 필요할 때 신뢰할 수 있는 기업의 명성과 결합되어 있습니다.