Чем мы можем помочь сегодня?

When does a Meter require an Uninterruptible Power Supply (UPS)?

Issue
When does a Meter require an Uninterruptible Power Supply (UPS)?

Product Line
ION and Powerlogic meters

Resolution

An UPS or some form of uninterruptible power supply should be used for control power when:

  • A meter does not have control power ride through.
  • The need to capture alarms, events, waveform captures, or logged data is required in a critical environment.
  • Communications to the meter should not be lost.
  • Status inputs connected to the meter are being monitored by a PLC or other SCADA systems.


A UPS is not required when:

  • The meter is metering only instantaneous data.
  • Missing events and data are acceptable during power outages.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:
  • Документация по продукту
  • Загрузка ПО
  • Система подбора продукции
  • Замена продукта
  • Центр справки и связи
  • Найти наши офисы
  • Получить коммерческое предложение
  • Где купить
  • Сообщество Schneider Electric
  • Карьера
  • Сведения о компании
  • Сообщить о нарушении
  • Доступность
  • Отдел новостей
  • Инвесторы
  • EcoStruxure
  • Поиск вакансий
  • Блог
  • Политика конфиденциальности
  • Уведомление об использовании файлов cookie
  • Change your cookie settings