Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
What is the RJ11 Pinout for the 6200 TRAN Meter?

Below is the pinout for the 6200 TRAN RJ11 Connector for the Modular Display:

Pin 1: Vcc
Pin 2: GND
Pin 3: -Signal
Pin 4: +Signal
Pin 5: GND
Pin 6: Vcc




Last Revised: September 21, 2007
Public
All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL188295 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 10/04/2007, Last Edited by KBAdPM on 10/04/2007
Related ranges: ION6200

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки