Issue:
PID2 parameter retention with Proworx NXT to Unity Pro project conversion
Product Line:
Proworx NXT, Unity Pro
Resolution:
Yes. If your NxT project contained PID2 parameters in state ram, they will come over as initial values in Unity. These values will be written to the PLC when you load the program. The parameters should work as is, but in some cases they might require some tuning.
Note: Initial values are only transferred to the PLC if "%MWi reset" or "Initialize %MWi on cold start" is selected in the PLC configuration prior to transferring the project to the PLC or Simulator.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.