Вопрос: Требуется информация о полярности первичной обмотки (кабель) P1, P2 на трансформаторе тока
Среда/Окружение/Версии: дополнительные модули к Sepam 20, 40, 80, Easergy Sepam P3, Easergy P5.
Решение: Сторона Р2 маркирована символом Р2 в кружке на корпусе ТТНП.
Схема подключения при этом выглядит так:
Почему существуют стороны P1 и P2 и в чем их разница для Sepam?
В случае, если не требуется направленности, дифференциального сигнала по току нулевой последовательности или суммирования токов нулевой последовательности, данное требование не имеет значения, поскольку она не принимает во внимание направление тока: Это касается амперметров, максиметров, защиты от замыканий на землю.
В случае применения дифференциальной защиты, направленной защиты, счетчика энергии необходимо соблюдать полярность. ТТНП типа CSH имеют условные обозначения первичной стороны P1-P2 и вторичной стороны S1-S2. И существует конструктивное соответствие между маркировкой первичной и вторичной цепи.
В любом случае, при монтаже необходимо следовать проектной документации.