Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Can an ION7330/7350 framework be added to a PM8000 meter

Issue
Can an ION7330/7350 framework be added to a PM8000 meter

Product Line
PM8000 series

Environment
ION Setup

Power Monitoring Expert Designer

Cause
A user wants to copy a framework from an ION7330 meter to PM8000 meter.

Resolution
The default ION73x0 framework will not work in the PM8000. The PM8000 has added some ION modules, as well as removed certain modules (modules removed because new, enhanced modules replaced them). Customized pieces of framework can be added to the PM8000 meter provided the modules are supported on the PM8000.

See this Schneider FAQ "How to Copy and Paste a Framework in Designer" https://www.se.com/us/en/faqs/FA328711/

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки