Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
What is the FFT( Fast Fourier Transform) update rate for the ION 7650 meter
Issue
Customer looking for details regarding the FFT modules in ION 7650 meter

Product
ION 7650

Environment
ION 7650 Hardware

Resolution
The FFT module update rate for an ION7650 is 200 ms.