Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
What is the DC bus level at which the Brake resistor engages for the ATV312 Drives?
Issue:
DC bus level at which the Brake resistor engages for the ATV312 drives

Product line:
ATV312, Altivar 312

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The internal transistor will output to a Brake resistor at the following voltage levels:

For 200-240V drives, the DC bus level is 379V
For 380-480V drives, the DC bus level is 792V
For 575V drives, the DC bus level is 948V

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки