Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Why auto DC injection is not compatible with brake logic in ATV32, 320, 340 if it was compatible with ATV312?
Brake logic in ATV32, 320, 340 is more sophisticated than in ATV312. Auto DC injection in ATV32, 320, 340 would disrupt the brake logic functionality (e.g. jump at reversal, time to restart and especially hoisting movement with brake release pulse). In ATV312, brake logic was very simple and dedicated for horizontal movement. In ATV312 the Auto DC injection was also set “no” when brake logic assignment got configured (means that it was recommendation to disable auto DC injection) though you could set it back to “yes” after that.
ATV32, 320, 340 unfortunately does not allow to use automatic DC injection. Auto DC injection is not needed because application can be managed with proper setting of brake logic.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки