Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
How to interpret if data for cable cross-section is expressed as M6, M8, M10, M12?
Such a data can be found in instruction sheet, as in attachment for instance.

The values expressed as Mxx (e.g. M6,M10, M12) means there is a hole in busbar for connecting the cable with cable lug.
So max cable cross-section then depends on the cable lug you buy.
If you buy cable lug e.g. Cu120 - 12 (see picture) it means that this lug is dedicated for 120mm2 cable and has hole prepared for mounting using M12 bolt.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Cable lug example.jpg [21.57 KB]
Connection.jpg [88.02 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки