Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
How many wireless batteryless push buttons(ZBRT1/ZBRT2) can be connected to the EcoStruxure Panel server?

The maximum number of devices that are compatible with the EcoStruxure Panel server depends on the panel server version. PAS400 is compatible with max of 20 pushbuttons. The PAS600* and PAS800* versions are compatible upto100 wireless batteryless pushbuttons.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Изделие:
Узнайте больше
Изделие: