Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
What is the part number for the mounting pan used to install a subfeed Q2 or Powerpact Q-frame breaker in an NQOD panel?
Issue:
Installing subfeed Q2 or Powerpact Q-frame breaker in NQOD panelboard

Product line:
NQOD panelboards, Q2 and Powerpact Q-frame breakers

Environment:
UL 67, UL 50, CSA C22.2 No.'s 20-M1989 & 94-M91, NEMA PB1, NFPA 70 Art. 408, Federal Specification W-P-115C Type 1 Class 1 , 2003 IBC, NFPA 5000, ASCE/SE17

Cause:
Mounting pan required for a Q2 or Powerpact Q-frame subfeed breaker in an NQOD panelboard

Resolution:
NQOD panelboards were designed to accept KAL, KHL or Q2 frame circuit breakers. To install a Q2 or Powerpact Q-frame subfeed breaker, a mounting pan was required. This mounting pan elevates the breaker so that it meets the back of the deadfront properly. The mounting pan was part number 80110-054-01 (obsolete), now replaced by 80110-054-02. Quantity (4) mounting screws, part no. 21590-170-81, are also needed

Mounting pan is required when replacing a KAL/KHL subfeed breaker with a Q2 or Q-frame breaker in any NQOD panelboard, or when adding a second subfeed breaker to an existing 400A or larger NQOD panelboard.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Categoría:
Explora más
Rango:
Categoría:
  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings