Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
What is the lug temperature rating for the PQ Fusible Plug-In Units?
Issue:
Lug temperature rating for the PQ Fusible Plug-In Units

Product Line:
Busway

Environment:
Products sold and used in North America

Resolution:
Above 100A (101A or more) the lugs are rated at 75 degrees Celsius
1000A and less, the lugs are rated 60 degrees C.  75 degrees C insulated conductors can be used but the conductors have to be sized per the 60 degrees C table in the NEC.

Schneider Electric Mexico

  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings