Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
What is the part number for the 1/4 turn fasteners shown in Panelboard instruction bulletins

Issue:
1/4 turn part number from manuals  80043-450-02, 80043-450-03, and 80043-772-01

Product Line:
NQ NF Panelboards

Environment:
UL 67, UL 50, CSA C22.2 No.'s 20-M1989 & 94-M91, NEMA PB1, NFPA 70 Art. 408, Federal Specification W-P-115C Type 1 Class 1 , 2003 IBC, NFPA 5000, ASCE/SE17

Cause:
This hardware is not the standard hardware for attachment of hinged trims; therefore, it may be difficult to identify.

Resolution:
Order as a kit part number LP9503. This comes with 4 fasteners per kit.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Categoría:
Explora más
Categoría: