Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
What is the lug wire range for an 800 amp main lugs I-Line panel?
Issue:
What are the conductor sizes for an 800A MLO I-line panel?

Product Line:
Panels

Environment:
I-line Products sold and used in the United States

Cause:
Product Features

Resolution:
The lugs on this panel will accept 4-#3/0 to 750kcmil Al/Cu per phase and neutral.  However, the conductors are limited to 3-#3/0 to 500kcmil Al/Cu per phase and neutral to conform to UL/CSA wire bending space.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Categoría:
Explora más
Rango:
Categoría: