Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
What is the impedance for the 5S1F transformer?
Issue:
%IZ)for the 5S1F transformer

Product Line:
General Purpose Dry Type 600 Volts and Below

Environment:
Resin Encapsulated, Singe Phase Transformer, 5kVA, 240 x 480 Vac Primary, 120/240 Vac Secondary. 60 Hz; UL/cULus Listed

Resolution:
The Impedance for the 5S1F  Resin Encapsulated, Singe Phase Transformer is 3.58% .