Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
What is the maximum size branch breaker that can be installed in an NF panel with a 600A or 800A panel?
Issue:
Largest branch breaker that can be installed in a 600A or 800A NF Panel

Product Line:
NF Panelboards

Environment:
Application

Cause:
Clarification of Largest amp size

Resolution:
The largest branch breaker that can be installed in the panel interior is a 3 pole, 125 amp EDB, EGB, or EJB breaker. The largest single pole breaker is 70 amp.
A factory installed sub-feed LA, LH or LC circuit breaker (400A max.) and one JD, JG, JJ or JL circuit breaker OR two sub-feed JD, JG, JJ or JL circuit breakers per 600A or 800A panelboard, if there is sufficient extra room in the enclosure.  There is not a kit available. Note: (JJ and LC sub-feed circuit breakers cannot be used together).

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings