Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
How to setup a run status on the ATV630 and ATV930 Altivar Process drive?
Issue:
Setup a Run status on the ATV630 and ATV930

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
N/A

Resolution:
You can use any of your drive output relays for programming a run status. R1 is set by factory default to 'Operating State Fault'. Normally, R2 relay on the drive is an open set of internal contacts, and is (commonly) used for a run status, but it is not set for run status by factory default. The drive has 3 relays, and each of them are programmable for a run status assignment.
Just assign the specific relay to the function "Drive Running"

Procedure
Follow FAQ below on how to program relays:
FA245321:How are the R1, R2, and R3 relays programmed on the Altivar Process Drives?

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango:
  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings