{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Como descartar en un Masterpact el Mal funcionamiento de una MX o MN?

En los interruptores automáticos Masterpact pueden colocarse hasta 3 bobinas de disparo:
- MX y XF para el accionamiento del mando eléctrico (junto con el MCH).
- MX2 o MN
Su hubicación es la siguiente (ver dibujo): XF en la parte delantera derecha, detrás la MX y a su lado a la inquierda la MN o MX2.
Si se detecta alguna anomalia de funcionamiento en las bobinas podremos verificar si son ellas las que fallan o el problema se encuentra en los accionamientos (palancas) del mecanismo de carga de muelles del aparato.

Para ello quitamos la tapa del Masterpact y extraemos las bobinas instaladas, en esta situación podremos simular el funcionamiento de la bobina presionando con una pieza aislante (para más seguridad) sobre la palanca de accionamiento situada en la posición de la bobina a testear y en la parte superior del mecanismo de carga de muelles.
Por ejemplo: Chequeo MX.
  1. Cargamos manualmente los muelles del equipo.
  2. Cerramos el aparato presionando el boton ON
  3. Presionamos con una herramienta aislante sobre la palanca que se encuentra justo debajo de la hubicación de la bobina MX y el equipo abre
  4. Repetimos la secuencia 1,2 y 3 para verificar el correcto funcionamiento de las palancas de disparo del equipo.
  5. Si las maniobras son correctas el defecto se encontrará en la MX o en la maniobra que aplica dos órdenes simultáneas y la función antibombeo del Masterpact lo deja trabado.
MasterPact MX,MN
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más