Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Can the sub feed lug kit SL800M5 be change from accommodating (3) 3/0 - 500kcmill to (4) 3/0- 500 kcmil wire used with an ILine 800A MCB Panelboard ?
Issue:
Can the sub feed lug kit SL800M5 be change from accommodating (3) 3/0 - 500kcmill to (4) 3/0- 500 kcmil wire used with an ILine 800A MCB Panelboard ?

Product Line:
I Line Panelboard accessories

Environment:
Application

Cause:
Product Features

Resolution:
Due to the 800A rating of the sub feed lug kit , there is no provisions, or wire bending space for the SL800 , used with a HCM , or HCP interior to run (4) 500 kcmil/ phase .
Using a HCRU interior with back fed PG 1200AF/800AT breaker, or SL1200P5 Sub feed lug kit , will offer (4) 3/0-500 kcmil/phase

Schneider Electric Mexico

  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings