Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Can I Line Busway be used with 480V and 208V busway together?
Issue:
Is there a way to combine 2 different voltages to the same piece of I Line II Busway?

Product Line:
I Line II Busway

Environment:
Application

Cause:
Product Features

Resolution:
I Line II Busway is rated for 3P/3W , or 3P/4W Voltage systems up to 600V\. The Plug on Switches are listed with fusing for 240, or 600V and only one voltage system can be used thru the same run of Busway

Schneider Electric Mexico

  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings