Problema:
Configurar una señal de 4-20 mA a un variador ATV71 / ATV61
Producto:
ATV61 y ATV71
Categoria:
Todos los números de parte de ATV61 y ATV71
Causa:
Usando una señal de 4-20mA como referencia de velocidad
Solución:
Conecte la entrada analógica de 4-20 mA en las terminales AI2 y COM
Ingrese al menú 1.5 ENTRADAS / SALIDAS CFG, submenú Configuración AI2 Configure el tipo de AI2 al valor actual del
AI2 Mínimo a 4mA y el valor máximo a 20mA
Ingrese al menú 1.6 COMANDO
Config. a AI2 (en el ATV61, esto requiere un nivel de acceso avanzado o establecer el canal de referencia 1b en NO)
Publicado para: Schneider Electric Mexico