Problema:
¿Qué puede causar que un ATV21 o ATV212 no aumente a la velocida máxima de 60 Hz?
Producto:
Altivar ATV21, ATV212 y S-Flex
Categoría:
Todos
Causa:
Se da la referencia de velocidad (10 Vcd) pero el variador no aumenta a la máxima velocidad. 
Solución:
Asegurarse que el parámetro TYP está ajustado en 2, lo que establecerá todos los parámetros de frecuencia a 60 Hz.
Revisar los ajustes del límite superior UL si están a 60 Hz.
Revisar las entradas lógicas R o RES F112 y F113 para ver si se encuentran establecidas en 6 o velocidad preestablecida.
Revisar la escala de la entrada análogica VIA= F201 hasta F204  o VIB F210 hasta F213.
Revisar la pantalla y asegurarse que el equipo no tiene una letra C parpadeando por límite de corriente.  Si el variador se encuentra en límite de corriente (C), disminuirá la velocidad del motor para ver si la corriente igualmente disminuye.
Revisar la señal de la entrada analógica para asegurarse que tiene los niveles correctos de tensión o corriente de la entrada analógica a CC.
Publicado para: Schneider Electric Mexico