Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es la diferencia entre el HMIS5T y el HMISTU655 o HMISTU855?

Cuestión:
Los números de parte de la serie HMISTU no son autoexplicativos. ¿Cuáles son las diferencias entre los modelos?

Línea de productos:
Serie HMISTU
HMISTU655, HMISTU855, HMIS5T, HMIS65, HMIS85

Resolución:
A continuación se describe en que consisten los números de parte de la familia HMISTU.
Si ordena estos números de parte:

[Después De Marzo De 2012]
Número de parte solicitado: HMISTU655
En la caja hay dos componentes:
1) Módulo HMIS5T (la etiqueta dice HMIS5T)
2) HMIS65 (pantalla TFT a color de 3.5" - la etiqueta indica HMIS65)

Número de pieza solicitado: HMISTU855
En la caja, hay dos componentes:
1) Módulo HMIS5T (la etiqueta dice HMIS5T)
2) HMIS85 (pantalla TFT a color de 5.7" - la etiqueta indica HMIS85)

Número de pieza solicitado: HMIS5T
Sólo el módulo posterior HMIS5T estará en la caja

Número de pieza solicitado: HMIS65
Sólo la pantalla a color TFT HMIS65 de 3,5" estará en la caja

Número de pieza solicitado HMIS85:
Sólo la pantalla a color TFT HMIS85 de 5.7" estará en la caja

El módulo posterior HMIS5T puede ser utilizado de manera intercambiable con el HMIS65 o el HMIS85.

[Antes de marzo de 2012]
Número de parte solicitado: HMISTU655
En la caja hay dos componentes:
1) Módulo posterior HMISTU655 (la etiqueta dice HMISTU655)
2) HMIS65 (pantalla TFT a color de 3.5" - la etiqueta indica HMIS65)

Número de pieza solicitado: HMISTU855
En la caja, hay dos componentes:
1) Módulo posterior HMISTU855 (la etiqueta dice dice HMISTU855)
2) HMIS85 (pantalla TFT a color de 5.7" - la etiqueta indica HMIS85)

Número de pieza solicitado HMIS65:
Sólo la pantalla a color TFT HMIS65 de 3,5" estará en la caja

Número de pieza solicitado HMIS85:
Sólo la pantalla a color TFT HMIS85 de 5.7" estará en la caja

Los módulos posteriores (etiquetados como "HMISTU655" y "HMISTU855") NO son INTERCAMBIABLES con las pantallas HMIS65 y HMIS85.


[Cómo leer el número de serie para comprobar la fecha de fabricación]
En la parte posterior de la HMI, habrá una etiqueta con un número "SN".

·Por ejemplo: WXS1Bxxxx 1223 xxxx
Los dígitos 10 y 11 (de la izquierda) indican el año de fabricación (12 = 2012)
Los dígitos 12 y 13 (de la izquierda) indican la semana del año (23 = semana 23 del año, que es el 4 de junio)


[Reglas de compatibilidad de software]
El módulo posterior HMIS5T tiene 64 MB de DRAM y 32 MB de memoria flash.  Esto es el doble de la cantidad de memoria de la primera generación de HMISTU.

El módulo posterior HMIS5T requiere Vijeo Designer V6.0 SP3 para seleccionar el HMIS5T en la configuración. Tenga en cuenta que todos los HMIS5T fabricados después de noviembre de 2018 necesitarán Vijeo Designer V6.2 SP7. Habrá una etiqueta en el módulo posterior que indique esto.

En Vijeo Designer, seleccione siempre el tipo de HMI correcto como se indica en la etiqueta del módulo posterior. No utilice el modelo de tipo objetivo HMISTU655 o HMISTU855 a menos que su etiqueta lo indique.

La letra 's' del sufijo en HMISTU655s y HMISTU855s indica que el disco Vijeo Designer Limited está incluido con el paquete.  No es necesario registrar el software para la HMISTU.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: