Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Video: ¿Se puede cambiar el valor predeterminado de la pantalla del ATV212 de frecuencia de salida a otro valor?
Cuestión:
Cambio del valor predeterminado mostrado en la pantalla.

Línea de productos:
Altivar ATV212.

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie.

Causa:
Preferencia del cliente.

Resolución:
El parámetro F710 establece la pantalla predeterminada.  El ajuste de fábrica es 0 para la frecuencia de funcionamiento del motor. Otras opciones:
1 = referencia de velocidad
2 = corriente del motor
3 = corriente nominal de la unidad
4 = estado térmico de la unidad
5 = potencia de salida
6 = Referencia de velocidad interna PID
7 = datos de comunicación serial
8 = velocidad de salida
9 y 10 son frames de datos de comunicación recibidos

IFrame