Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo puedo comprobar que los rectificadores de entrada estén bien en una unidad ATV212 o ATV21?
Cuestión:
Comprobación de que los rectificadores de entrada estén bien en una unidad ATV212 o ATV21

Línea de productos:
Altivar ATV212

Entorno:
Todos los modelos y números de serie.

Causa:
Sin alimentación.

Resolución:
Procedimiento de prueba de diodos estáticos ATV212:
Se deben realizar las siguientes pruebas sin energía en la unidad.
Seleccione el modo de diodo en el multímetro.
1. Para probar los diodos de las barras DC positivas
a.. Coloque el conductor negro del medidor en PA+ y el conductor rojo en L1. El medidor debe leer aproximadamente 0,3V
b.. Invierta los conductores del medidor de manera que el negro esté en L1 y el rojo en PA+. El medidor debe leer OL.
c. Repita esto en L2 y L3
2. Para probar los diodos de la barra colectora de CC negativa
a.. Coloque el conductor negro del medidor en PC y el conductor rojo en L1. El medidor debe leer OL
b.. Invierta los conductores del medidor de manera que el negro esté en L1 y el rojo en PC-. El medidor debe ser de 0,3V.
c. Repita esto en L2 y L3

Los diodos pueden fallar en estado abierto o corto.