Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuáles son las piezas de reparación de un interruptor de seguridad de servicio pesado H365NR serie E5 (o E05)?
Problema:
Piezas de reparación para interruptores de seguridad H365 series E5

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio pesado

Entorno:
Reparación de piezas

Causa:
Mantenimiento

Resolución:
Las piezas enumeradas aquí son las únicas piezas reemplazables en campo.
Interior completo - HN365NE2 (incluye los ensambles de base de línea y de carga, ensamble de neutro con barra de conexión, ensamble de supresor de arco, aislador de caja, aisladores de fase de línea y carga y hardware de montaje)
Ensamble de base de línea - 4055218851 (se requieren 3 y el supresor de arco se incluye con cada ensamble de base de línea)
Ensamble de base de carga - 4055219050SEL (se requieren 3)
Ensamble de supresor de arco - 4051270850 (se requieren 3)
Ensamble de zapatas - 4025113650 (se requiere 1 por ensamble de base)
Ensamble de neutro - 4055225250SEL
Aislante de fase de base de línea - 4051201401 (se requieren 2)
Aislante de fase de base de carga - 4055219101 (se requieren 2)
Tornillos de montaje de la base de carga y línea - 4020600901 (se requieren 2 por ensamble de base)
Ensamble de la palanca de operación del interruptor - 4051217250SEL
Kit de manija (pomo negro con rojo al final del mango) - 4028343550
Tornillos y sujetadores para la puerta - 4405043401(Se requieren 2) y 4405043301 (se requieren 2 sujetadores)
Tapa de unión del neutro - 4028337950SEL
Aislante de barra cruzada - 4055217701 (se requieren 2, son de color rojo y aproximadamente 4.19 pulgadas de largo por 2.25 pulgadas de altura)
Protección contra el polvo - 4055215701 (se requiere 1 y es una pieza plana aproximadamente 16,10 pulgadas de largo por 1,16 pulgadas de altura)
Aislante de barra cruzada - 4055217801 (se requiere 1, es de color rojo y tiene aproximadamente 8,85 pulgadas de largo por 1,50 pulgadas de altura)



Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: