Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Qué terminales se incluyen en la tarjeta de terminal básica de E/S para la unidad de proceso Altivar 600?
Cuestión:
¿Cuáles son las I/Os para el variador de velocidad Altivar 600 Process?

Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar 600 Process (ATV630, ATV650, ATV660, ATV680)

Entorno:
Todos los números de serie de la unidad de proceso Altivar 600

Causa:
N/D

Resolución:
Control Electrónico De Control De Tubo - Terminal De Entrada Y Salida Básica ATV60
  • 3 relés
    • R1
      • 1 juego de contactos normalmente abiertos y 1 juego de contactos normalmente cerrados
    • R2
      • 1 juego de contactos normalmente abiertos
    • R3
      • 1 juego de contactos normalmente abiertos
  • 2 STO (Seguro de aislamiento de torque) - SIL3
    • STOA
    • STOB
  • 2 salidas analógicas
    • AQ1
    • AQ2
  • 6 entradas digitales
    • DI1, DI2...DI6
    • DI5 y DI6
      • También entradas de frecuencia/pulso
  • 3 entradas analógicas
    • AI1
      • Configurable para señal de tensión o corriente
      • Predeterminado como 0-10vdc
    • AI2
      • Configurable para señal de tensión o corriente
      • También se utiliza como entrada de temperatura (sonda PTC)
      • Predeterminado como 0-10vdc
    • AI3
      • Configurable para señal de tensión o corriente
      • También se utiliza como entrada de temperatura (sonda PTC)
      • Predeterminado como 4-20mA
  • 1 conmutador para configuración de entrada/salida
  • 3 conectores RJ45 para comunicación
    • 1 puerto RTU Modbus
    • 1 puerto Ethernet
      • Soporta Modbus TCP sólo no Ethernet IP
      • Para el módulo opcional Ethernet IP Nesure (VW3A3720)
    • 1 Puerto Modbus HMI

Notas: El variador de velocidad Altivar 600 y los conectores desmontables de su tarjeta de terminal que son diferentes de los variadores de velocidad Altivar 900 Process Drive. Para la unidad de proceso Altivar 900, la placa completa es extraíble

Schneider Electric Mexico

Documentos adjuntos
ATV600 Terminales ES.pdf [87.03 KB]