Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es el propósito de la reducción de ruido [nrd] en un variador ATV61 o ATV71?
Problema:
Por qué habilitaría o desactivaría la reducción de ruido en una unidad ATV61 o ATV71.

Línea de productos:
Altivar 61, Altivar 71

Entorno:
Todos los modelos

Causa:
Documentación

Resolución:
El parámetro de reducción de ruido se establece en NO de forma predeterminada, pero se puede establecer en SÍ para unidades ATV71 o ATV61 de mayor tamaño.
La gama de unidades que no cuentan con esta función son (D55M3) 75 HP y mayores a 230 VCA y (D90N4) 125 HP y mayores a 460 VCA.
Esto se explica en el manual de programación, donde se explica el parámetro de reducción de ruido [nrd].

Reducción de ruido:
- [No]: Frecuencia fija. Ajuste de fábrica en ATV71HD55M3X, ATV71HD90N4 y ATV71HC11Y y superior.
- [Sí] : Frecuencia con modulación aleatoria. Ajuste de fábrica de ATV71HD45M3X, ATV71HD75N4 y ATV71HD90Y.
La modulación aleatoria de frecuencia evita cualquier resonancia, que puede ocurrir a una frecuencia fija.