Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿El contactor de cortocircuito ATS48 debe ser de tamaño grande si se va a utilizar para derivación de tensión completa?
Problema:
Selección de contactor en cortocircuito Altistart 48 cuando también se utiliza para derivación de tensión completa.

Línea de productos:
Arrancadores suaves Altistart 48

Entorno:
Todo

Causa:
NA

Resolución:
Sí. Los contactores de cortocircuito solo están calificados para la clasificación AC1. Esto significa que sólo tiene capacidad nominal para manejar los amp continuos del motor. Será demasiado pequeño manejar la corriente de arranque. Es necesario seleccionar contactores de derivación de tensión completa en base a la clasificación AC3 para manejar la corriente de arranque del motor.
También se recomienda utilizar protección contra sobrecargas externas, ya que el arrancador suave no podrá proporcionar la protección térmica del motor cuando se retira del circuito para una derivación de tensión completa.


CTA-ID : 7482