Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Cómo programo una unidad ATV12 para que sea controlada por el teclado remoto VW3A1106 o VW3A1107?
Cuestión:
El cliente desea controlar una unidad de la serie ATV12 a través del teclado remoto VW3A1106 / 1107

Línea de productos:
ATV12

Entorno:
Todos los modelos ATV12 donde se utilice el teclado VW3A1106 / 1107.

Causa:
información no disponible en la literatura actual.

Resolución:
·Utilice el teclado del mando a distancia y comience con la pantalla en la pantalla de rdy
·Pulse el botón ENT y la flecha abajo para ir a la cámara COnF.
Pulse ENT y, a continuación, desplácese hasta FULL.
Pulse ENT y, a continuación, desplácese hasta CtL.
Pulse ENT y, a continuación, desplácese hasta la pantallaFr1.
Presione ENT y desplácese hasta LCC.
Presione Intro y luego ESC hasta volver a RDY.

La unidad ya está configurada para el control de arranque, parada y velocidad desde el teclado.

Los botones Ejecutar y Detener del teclado se utilizan para arrancar y detener el motor.
·Para cambiar la velocidad, pulse ENT desde la pantalla predeterminada (normalmente muestra la velocidad de salida cuando no está en funcionamiento o la frecuencia de salida cuando está en ejecución) para ir a rEF.
Pulse ENT una segunda vez para mostrar el punto de ajuste de la frecuencia actual y use las flechas arriba y abajo para ajustar a un valor diferente.