Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es el motor más pequeño que puede ejecutar en las unidades de proceso ATV630 y ATV930?
Problema:
Cuál es el tamaño para el motor más pequeño que puede utilizar en un variador Altivar Process

Línea de productos:
ATV630 y ATV930

Entorno:
Todo

Causa:
Desea ejecutar un motor más pequeño en la unidad más grande.

Resolución:
La corriente nominal del motor se puede configurar en 25% de la corriente nominal de los variadores y la temperatura del motor se puede establecer en 20% de las corrientes nominales.
Además en SoMove se puede abrir un Proyecto fuera de línea y ahí viene el tamaño más pequeño para un numero de parte en particular.