Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo configurar un comando de reversa en los ATV61/71 usando el modo de perfil de E/S?

Cuestión:
Comando para ejecutar un comando de reversa vía Comunicación.

Resolución:
En el parámetro de perfil de E/S rrS [Run Reverse] se puede asignar a cualquier bit entre 1 y 15 de acuerdo con el siguiente protocolo:
Con Modbus integrado en [perfil E/S] [C101] a [C115]:
Con CANopen integrado en [perfil de E/S] [C201] a [C215]:
Con una tarjeta de comunicación en [perfil de E/S] [C301] a [C315]:
Con una tarjeta interior de controlador en [perfil de E/S] [C401] a [C415]:

Ejemplo: Si desea ejecutar la red IP Ethernet, tendrá que ir al menú 1.5 [INPUTS / OUTPUTS CFG] y asignar "rrS" a C302.

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)