Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es el rango operativo de temperatura ambiente de los variadores de la serie ATV12?

Resolución:

Temperatura del aire del ambiente**

ATV12H018F1, ATV12H037F1
ATV12H018M2-H075M2
ATV12H018M3-H075M3
Modelos ATV12P
Funcionamiento de -10 °C a +40 °C sin degradación.  Hasta +60 °C con reducción de eficiencia.  Retire la cubierta de ventillación y desacelere un 2% por cada grado de temperatura por encima de 40 °C.

ATV12H075F1
ATV12HU15M2, HU22M2
ATV12HU15M3-HU40M3
Funcionamiento de -10 °C a +50 °C sin degradación.  Hasta +60 °C con reducción de eficiencia.  Retire la cubierta de ventilación y desacelere un 2% por cada grado de temperatura por encima de 50 °C.

La temperatura de almacenamiento para todas las unidades es de -25 °C a +70 °C

** valores nominales de UL son de hasta 40 °C solamente.  Las clasificaciones de temperatura más altas mencionadas anteriormente son sólo para aplicaciones que no sean de la lista UL.

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)