Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Es posible probar un variador ATV900 de alta potencia con un motor de menor tamaño?

Cuestión:
Se necesita realizar una prueba en banco de un variador de la serie ATV900, pero sólo se dispone de un motor de menor tamaño. ¿Qué parámetros deben modificarse en el variador para poder ejecutarlo con un motor subdimensionado?

Resolución:

Importante: Esta configuración es solo para fines de prueba. No debe utilizarse como una solución permanente, ya que podría dañar el motor.

  1. Ley de control:

    • Seleccione la ley de control a CTT = UF5pt
    • No es necesario ingresar los 5 puntos.
  2. Datos de placa del motor:

    • Ingrese los datos de placa del motor utilizando Elección de parámetro de Motor[MPC] = cos
  3. Parámetros eléctricos del motor:

    • Ajuste el parámetro FRS para que coincida con la frecuencia nominal del motor en Hz.
    • Ajuste el parámetro UNS para que coincida con la tensión nominal del motor (no la tensión de la alimentación trifásica entrante).
  4. No realice una sintonización automática.

  5. Limitaciones y compensaciones:

    • Limite de intensidad [CLI] = corriente nominal del motor (FLA), o lo más cercano posible.
    • Compensación RI [UFR] = 0.
    • Compensación de deslizamiento [SLP] = 0
    • Factor de inercia [SPGU]= 0
    • Activación Boost [BOA] = Inactivo

Esta configuración debería permitir ejecutar el variador con un motor de menor tamaño para fines de prueba, como verificar el esquema de control. No utilice esta configuración como permanente, ya que podría producirse daño en el motor.

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)