Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo puedo configurar la referencia de velocidad VIA (0-10Vdc) en el ATV212 con 70Hz como velocidad máxima?

¿Cómo puedo configurar la referencia de velocidad VIA (0-10Vdc) en el ATV212 con 70Hz como velocidad máxima?

Resolución:
Para que la unidad funcione hasta 70 Hz usando una señal VIA (0-10 VDC), la unidad debe programarse de la siguiente manera:
FMOD = 1
FH = 70
UL = 70
F201 = 0
F202 = 0
F203 = 100
F204 = 70
Configure el interruptor dip SW100 para VIA a la izquierda.
__________________________________________________________________________________________________

Si este artículo no responde a tu pregunta, consulta nuestra base de datos de preguntas frecuentes, donde encontrarás respuestas a las preguntas más comunes:
Preguntas Frecuentes - Schneider Electric (se.com)

Si la sección de preguntas frecuentes no resolvió tu problema, puedes llamarnos al  55 5804 5000 Opción 1, Opción 2 o enviarnos un correo electrónico a customercare.mx@se.com para crear un caso con nuestro equipo de Soporte Técnico.

Si no te encuentras en México o Centroamérica, por favor contacta a tu Centro de Atención al Cliente local para recibir asistencia:
Support | Schneider Electric Global (se.com)