Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cómo se ordena al Altivar VFD que haga una parada de rampa a través de la comunicación serie Modbus?
Cuestión:
Comando de parada de rampa Altivar VFD a través de comunicación serie Modbus

Línea de productos:
ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATV58, ATV12, ATV32

Entorno:
Todo el número de serie

Causa:
N/D

Resolución:
Para ordenar al VFD que realice una parada de rampa, se debe escribir un valor decimal de 7 en la palabra de comando.