Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Existe una opción de GFI (interruptor de falla a tierra) para los interruptores utilizados en los tableros de alumbrado NF? (EDB, EGB, EJB)
Problema:
Opción de GFI (falla a tierra) para los interruptores utilizados en los tableros de alumbrado NF (EDB, EGB, EJB).

Línea de productos:
Tableros NF, interruptor automático marco E

Entorno:
Productos vendidos en Norteamérica


Resolución:
Los interruptores automáticos EDB, EGB y EJB NO ofrecen una opción GFI (falla a tierra) para la protección de las personas de 4 a 6 mA.  Solo están disponibles con protección de falla a tierra del equipo a 30mA (EPD). Estos solo están disponibles en un solo polo.
18 ka @480Y/277 Vac35 ka @480Y/277 Vac65 ka @480Y/277 Vac
10 AEDB14010EPDEGB14010EPDEJB14010EPD
20 AEDB14020EPDEGB14020EPDEJB14020EPD
30 AEDB14030EPDEGB14030EPDEJB14030EPD
40 AEDB14040EPDEGB14040EPDEJB14040EPD
50 AEDB14050EPDEGB14050EPDEJB14050EPD