Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Video: ¿Se puede instalar una unidad LVMCC modelo 6 en una sección LVMCC modelo 5?
Problema:
¿Se puede instalar una unidad LVMCC modelo 6 en una sección LVMCC modelo 5?

Línea de productos:
Centros de control de motores

Entorno:
Centros de control de motores modelo 5 y modelo 6

Causa:
Compatibilidad y pedidos de unidades

Resolución:
Sí, pero hay excepciones.

La única unidad (alimentador o arrancador) que puede montar debajo del estante superior es la unidad Compact 6", ya que las unidades de 6" no cuentan con mangos de mariposa para insertar la unidad.  Las unidades de 12 pulgadas son más grandes y necesitan un poste (nib) en el entrepaño para poder insertar la unidad.

Para los CCM modelo 5 fabricados antes de mayo de 1992, necesitará el número de parte del entrepaño antiguo 8045086550 cuando solicite un artículo listo para ensamblar del catalogo.

Al realizar un pedido de ensamble de fábrica, proporcione el número de pedido de fábrica LVMCC modelo 5 existente (que se encuentra en la etiqueta de la placa de identificación de la estructura UL) y el entrepaño intermedio adecuado se proporcionará junto con la unidad.

El siguiente video muestra las características e instalación del entrepaño en los CCM modelo 6:



En el siguiente video se muestran las diferencias entre varios ensambles de entrepaño intermedio del CCM modelo 6: