Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
Video: ¿Qué se requiere para convertir un interruptor de seguridad de servicio pesado y usar fusibles de clase J?

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Interruptor de seguridad de servicio pesado

Resolución:
Las preparaciones para instalar fusibles de clase J se incluyen en interruptores de seguridad de servicio pesado de 30 a 400 A, 600 V y 100 a 400 A, 240 V. La conversión para el espacio requerido por fusibles de clase J requiere reubicar el ensamble de la base de fusibles del lado de carga (o los ensambles donde corresponda) desde la ubicación de fusibles de clase H o R estándar a una posición alternativa, como se indica en el gabinete del interruptor. Los interruptores de 600 A, 240 V o 600 V, requieren la adición de un kit de adaptador, número de catálogo H600J.
ASEGÚRESE DE NUNCA TRABAJAR EN EQUIPOS ENERGIZADOS.