Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuál es el kit de retención necesario para asegurar un interruptor automático QO de 2 polos de alimantacion inversa y montado en derivación en un centro de carga QO?
Problema:
Selección

Línea de productos:
Accesorio de centro de carga QO

Resolución:
Si utiliza un centro de carga QO612L100F/S/DF/DS o RB, QO816L100F/S/DF/DS o RB, QO148L125GF/GF o GRB, utilice un kit de retención PK2MB.
Si utiliza un centro de carga monofásico, convertible principal de 100 a 125 A, serie S01, S02 o S03, utilice un kit de retención PK4MB2LA.
Si utiliza un conductor convertible de una sola fase, de 150 a 225 A, un centro de carga de la serie S01, S02 o S03, y el interruptor retroalimentado es de 125 A o menos, utilice un kit de retención PK4MB2HA. Si el interruptor retroalimentado es de 150 a 200 A, use el kit de retención PK5RK.
Si utiliza un centro de carga QO trifásico, utilice un kit de retención PK3MB.

NOTA: EN TODOS LOS CASOS, EL AMPERAJE DEL INTERRUPTOR RETROALIMENTADO NO PUEDE EXCEDER EL VALOR NOMINAL DE AMPERAJE DEL PANEL.