Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Los centros de carga Homeline (HOM) y QO están disponibles en cajas de acero inoxidable NEMA 12 o NEMA 4X?
Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Materiales del centro de carga

Entorno:
Centros de carga QO o Homeline

Resolución:
No. Los centros de carga QO y HOMELINE no están disponibles en gabinetes de acero inoxidable NEMA Tipo 12 ni NEMA Tipo 4X. SÓLO están disponibles en gabinetes de acero laminados en frío (NEMA 1) o galvanizados ​(NEMA 3R). Considere un tablero de distribución NQ para una aplicación NEMA 12 o NEMA 4X.