Video: ¿Cómo se convierte un centro de carga QO o Homeline de alto amperaje de zapata principal convertible en un centro de carga de interruptor principal con un kit de interruptor automático principal QOM2-VH?
Problema de:
¿Cómo se convierte un centro de carga QO o Homeline de alto amperaje de zapata principal convertible en un centro de carga de interruptor principal con un kit de interruptor automático principal QOM2-VH?
Línea de productos:
Centros de carga Homeline
El kit de interruptor automático principal QOM2-VH SÓLO se usa para los centros de carga de alto amperaje, 225 amperios máx., Homeline Series S_ _ y QO Serie G01, G02, S_ _ y la serie canadiense T4.
NO EXCEDA LA CORRIENTE NOMINAL MÁXIMA DEL CENTRO DE CARGA.
NOTA: Los Centros de Carga con Zapatas Principales Anteriores de la Serie Homeline, 1, 2 ó 3 NO eran centros de carga convertibles y NO utilizaban el Interruptor Principal del Tamaño de Marco QOM2, por lo que NO son convertibles.
Los centros de carga de las zapatas principales convertibles QO y Homeline que utilizan un tamaño de marco QOM2-VH se pueden convertir en un centro de carga de interruptor principal para cualquiera de los amperajes que están disponibles con el marco del interruptor automático principal QOM2. Los amperajes incluyen 100, 125, 150, 175, 200 y 225 amperios. (Consulte el compendio actual (impreso o en línea) para obtener los números de catálogo de MB exactos).
NUNCA EXCEDA LA CLASIFICACIÓN MÁXIMA DE RED DEL CENTRO DE CARGA QUE SE MUESTRA EN EL ETIQUETADO DENTRO DE LA CAJA DEL CENTRO DE CARGA.
·El kit de interruptor automático principal QOM2-VH aceptará (1) #4 - cable de 300 kcmil de Al/Cu, BUT para averiguar el tamaño máximo de conductor permitido en el centro de carga particular por espacio de plegado de cables UL/CSA, consulte el diagrama de cableado en el gabinete del centro de carga o las tablas en el compendio actual bajo el encabezado 'Tamaño del conductor principal'.
Por favor verifique todo el contenido del kit con las instrucciones que vienen en el kit de interruptor principal y SOLAMENTE use el kit de interruptor principal con los números de serie de los centros de carga que se muestran arriba y en las instrucciones.
Asegúrese de leer las instrucciones y toda la información de seguridad a continuación que se encuentra en las instrucciones ANTES de trabajar en cualquier equipo eléctrico.
A continuación se incluye una copia en formato pdf de las instrucciones completas.
NOTA 1: Otra opción sería retroalimentar un interruptor derivado de 2polos como el principal, del amperaje requerido para la aplicación. PERO esto requerirá el kit de retención adecuado para el número de catálogo del centro de carga para la opción de retroalimentación. La opción de retroalimentación utilizará espacios de 2 polos de los espacios del centro de carga.
NOTA 2: En los centros de carga QO y Homeline con clasificación adecuada, si se utiliza un interruptor derivado de 150 - 200 amp como interruptor principal retroalimentado, el interruptor requiere espacios de 4 polos en el interior y requiere el uso del kit de retención PK5RK(para QO) o HOM5RK (para HOMELINE).
Asegúrese de desconectar TODA la alimentación que suministra al equipo y verificar que la alimentación esté desconectada usando un dispositivo detector de tensión nominal adecuado, ANTES de trabajar en o con el equipo eléctrico.
Una vez que se hayan seguido todos los pasos de seguridad, comience la instalación del kit siguiendo las instrucciones.
1) Retire la cubierta del centro de carga.
EXTRACCIÓN DE LA ZAPATA PRINCIPAL
NOTA:Consulte los pasos 1 a 4 en la página 1 de las instrucciones y la ilustración en la página 2 de las instrucciones.
2) Si los conductores principales están instalados, afloje cada tornillo de sujeción de conductores en las dos zapatas principales (B) en la figura y retire los conductores principales.
3) Afloje, retire y conserve dos tuercas de montaje (A) en la figura
4) Retire y deseche las zapatas principales.
5) Retire y deseche el tornillo de montaje interior (C) de la figura.
INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL
NOTA:Consulte la ilustración de la figura en la página 2 de las instrucciones y asegúrese de que la corriente nominal en amperes del interruptor automático principal sea la adecuada para la capacidad del centro de carga.
1) Coloque las lengüetas de retención del interruptor automático principal (E) debajo de la brida de retención (F) y gire el interruptor automático principal a su posición. Vea la figura en las instrucciones
2) Vuelva a colocar las dos tuercas de montaje que retiró previamente (A) en la ilustración y apriételas de 6 a 8 N-m (50 a 75 lbs-pulg).
3) Instale el tornillo de montaje interior/MB (G) como se muestra en la ilustración y apriételo en 3 N-m (30 lbs-pulg).
3) Inserte los conductores principales en las zapatas del interruptor principal (H). Apriete los tornillos de sujeción de los conductores de las zapatas según las especificaciones que se muestran en la etiqueta del interruptor principal o en el diagrama de cableado ubicado en la caja del centro de carga.
4) Para centros de carga utilizados como equipo de acometida:
* aplique la etiqueta de desconexión de servicio (suministrada) a la cubierta del centro de carga cerca de la palanca del interruptor automático principal.
* instale el tornillo de unión adecuado (provisto) en el orificio (J) de la ilustración del centro de carga mencionado.
* instale el kit de barrera de servicio (incluido) y siga las instrucciones incluidas en el kit de barrera de servicio.
5) Para centros de carga NO utilizados como equipo de acometida (un subpanel)
* coloque la etiqueta principal (provista) en la cubierta del centro de carga cerca de la palanca del interruptor automático principal.
* Descartar tornillo de unión
6) Instalación completa siguiendo las instrucciones del centro de carga
NOTA: ASEGÚRESE DE SEGUIR TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN Y NUNCA TRABAJE EN EQUIPO ENERGIZADO.