Problema:
Características de diseño de productos
Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio pesado
Resolución:
Todos estos interruptores aceptan fusibles de clase H o K como estándar. Se utilizan en sistemas con corriente de falla disponible de hasta 10 kA. Las opciones alternativas incluyen fusibles de clase R (kit de fusibles de clase R de instalación en campo HRK1020) y fusibles de clase J (cambiar de lugar el ensamble de la base de fusibles a la posición alternativa marcada en el gabinete). Se utilizan en sistemas con corriente de falla disponible de hasta 200 kA.
NOTA DE CONEXIÓN: NO UTILICE FUSIBLES DE ENLACE RENOVABLE EN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD SQUARE D. El uso de fusibles renovables puede afectar negativamente la seguridad del usuario, perjudicar la confiabilidad y anular la garantía.