Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuáles son los datos de las zapatas de terminal para TODOS los interruptores de seguridad de la serie F de 100amp de servicio pesado (por ejemplo, CH223N, CH323NDS, H223DS, H223NRB, H323NRB, H363 y H363DS, etc.)?
Problema:
Características del producto

Línea de productos:
Interruptor de seguridad HD

Entorno:
Características del producto

Causa:
Aclaración

Resolución:
Los interruptores de seguridad de servicio pesado de la serie F de 100 amperios aceptarán como estándar (1) conductor de Al #12-1/0 ó (1) #14-1/0 Cu por fase y neutro. La temperatura nominal del conductor de zapata (o cable) es de 60 o 75 grados C.
NOTAS:
1)
Las únicas zapatas alternativas son las de compresión, PERO NO cambian el tamaño ni la cantidad de conductores como se mencionó anteriormente.

2) Los cables H100XFA y H100XFA1212 (que ahora están obsoletos y reemplazados por los números de catálogo a continuación), SOLAMENTE se aceptaban un cable de cobre de 75 grados C y se requería un cable de cobre AWG #3 para una clasificación de 100 amperios.

Los números de catálogo nuevos H100XBD y H100XBDAA, SOLAMENTE aceptan cable de cobre de 75 grados C y utilizan un cable de cobre AWG #3 MÁX. para valores nominales de 100 amperios.