Nuestras marcas

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Qué interruptores derivados aceptan los medidores de tipo EZM, de 225amp Max, tanto trifásicos como monofásicos?
Problema:
Diseño actual del producto

Línea de productos:
Medición EZM

Entorno:
Interruptores derivados

Causa:
Características del producto

Resolución:
Los dispositivos derivados del zócalo del medidor EZM de 225 amperios SÓLO aceptarán como interruptores automáticos estándar tipo QBP-TM, QDP-TM, QGP-TM o QJP-TM de 70 A mínimo a 225 A máximo. Los dispositivos 1 fase de entrada - 1 fase de salida y 3 fases de entrada - 1 fase de salida usarán interruptores derivados de 2 polos y los de 3 fases de entrada - 3 fases de salida utilizarán interruptores derivados de 3 polos.

NOTA: Hay un kit de adaptador que permite el uso de un interruptor derivado QO de 2 polos, que se utilizará en los dispositivos derivados del medidor de SÓLO 225amperios, número de catálogo EZM125QOA, PERO consulte el Digest actual para obtener una descripción y la corriente nominal de cortocircuito de TODA la línea EZM cuando se use este kit.


CTA-ID: 2042723